This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM8168、48小时测试不能#39;t 生成 H.264位流

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615789/dm8168-48-hours-tests-don-t-generate-h-264-bitstream

您好!    
我面临相同类型的问题。 您是否找到任何解决方案、请回复。   
此致、  

如原始线程所述:我们有48小时的测试。 在48小时的测试中、某些 DM8168盒会出现故障。 最常见的现象是 M3VIDEO/HDVICP2或 M3VPSS "不良"。

答:对于 M3VIDEO/HDVICP2问题、某些通道的 h.264位流不再生成。 或者不再生成所有通道的视频 H.264位流。

b.对于 M3VPSS 问题,swms 视频挂起,swms 视频在特定视频帧中停止。

上述问题出现在某些特定的"问题"框中、其他框非常好、没有此类问题。 我们的案例:DM8168CCYG4 + DVRRDK3 和我了解到、许多 DM8168用户、我是说使用 DM8168开发产品的公司也会遇到这样的问题。 DM8168的 M3/HDVICP 中的某些器件似乎非常"脆弱"、在某些未知情况下会变得"糟糕"。 在我们的案例中、DM8168的 M3大约1%~2%是"易碎"的。 我们不知道如何保持 DM8168的一致性。 我们应如何小心避免这种问题?