This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:在8位多路复用模式下通过 VIP0A/B 捕获2x720p HD 30fps?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615727/dm385-capture-2x720p-hd-30-fps-through-vip0a-b-in-8-bit-multiplexed-mode

器件型号:DM385

你好!

我有几个问题:

1) 1)是否可以在8位多路复用模式下通过 VIP0A/B 捕获2x720p HD 30fps?

2) 2) 8位多路复用模式下、我们可以在 DM385 VIP0A/B 上捕获的最大分辨率是多少?

3) 3)在多路复用模式下、系统应具有嵌入式同步。 它是否只能采用 BT.656格式?

4) 4)我们可以使用任何类型的多路复用(2/4x 像素或 线路多路复用)吗?

5) 5)在线路多路复用模式下、线路数是否限制为2/4/其他...?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查找您的问题答案。
    1、是的、您可以通过8位多路复用模式捕获它们、也可以将每个通道连接到独立端口。
    2、1080p
    3、有关多路复用模式、请参阅 TRM。 它会告诉您同步代码应该是怎样的。 是的、它与 BT656类似。
    3、建议使用像素多路复用
    4、不建议使用线路多路复用模式。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh、感谢您的回答!

    最后要澄清的是、如果我们同时使用 VIN0 PORta 和 PortB 端口、理论上我们可以在8位像素多路复用模式下捕获4个 HD 流(720p30)(每个端口两个)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起、OPPS、
    720p30超过8位的单个流需要大约148.5MHz。 VIP 支持最高165MHz 的 pclk、8位接口上的两个720p60多路复用流无法支持。 您可以将这些流中的每一个连接到单独的 VIP 端口,这是可以支持的。 有4个 VIP 端口、因此可以使用4个 VIP 端口支持4个720p 流。

    请注意、嵌入式同步模式上的720p60需要 BT656类型的同步代码。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brijesh、这是一些困惑。

    据我所知、一个720p60流需要148.5MHz、因此在数据量方面与2个720p30相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、好的、我以为它是720p60。  

    是的、应该可以通过将时钟减少到一半来实现720p30。

    Rgds、

    Brijesh