This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:将 HDMI 音频输出导出到 USB 声卡

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613644/linux-processor-sdk-am335x-export-the-hdmi-audio-output-to-the-usb-sound-card

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

将 USB 声卡连接到 BBB 后、
我想将 HDMI 音频输出导出到 USB 声卡。
有可能吗?

 

我的环境:

AM335x

linux-3.14.26-g2489c02