This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:U-boot 中的 DDR3时序

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614836/linux-processor-sdk-am437x-ddr3-timings-in-u-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

你(们)好

我尝试了解 TI AM437x IDK 器件的 DDR3时序。

在 u-boot 代码的 am43xx 的文件 board.c 中、我看到以下值:

静态常量结构 EMIF_regs DDR3_idk_EMIF_regs_400MHz ={
SDRAM_CONFIG = 0x61a11b32、
SDRAM_CONFIG2 = 0x00000000、
.ref_ctrl = 0x00000c30、
.SDRAM_TIM1=0xeaad4db、
SDRAM_TIT2 = 0x266b7fda、
SDRAM_TIM3 = 0x107f8678、
READ_IDLE_Ctrl = 0x00050000、
.zq_config = 0x50074be4、
temp_alert_config = 0x00000000、
.EMIF_DDR_phy_ctlr_1 = 0x00008009、
.EMIF_DDR_ext_phy_Ctrl_1 = 0x08020080、
.EMIF_DDR_ext_phy_Ctrl_2 = 0x00000040、
.EMIF_DDR_ext_phy_Ctrl_3 = 0x0000003E、
.EMIF_DDR_ext_phy_Ctrl_4 = 0x00000051、
.EMIF_DDR_ext_phy_Ctrl_5 = 0x00000051、
.EMIF_RD_EV_LVL_RMP_WIN = 0x00000000、
.EMIF_rd_wr_lvl_RMP_ctl = 0x00000000、
.EMIF_rd_wr_lvl_ctl = 0x00000000、
.EMIF_rd_wr_exec_thresh = 0x00000405、
.EMIF_PRio_class_serv_map = 0x00000000、
.EMIF_CONNECT_id_serv_1_map = 0x00000000、
.EMIF_CONNECT_id_serv_2_map = 0x00000000、
.EMIF_COS_CONFIG = 0x00FFFF
};

我有以下问题:

1) 1)从寄存 器中:EMIF_DDR_ext_phy_Ctrl_1 = 0x08020080、-我看到21位被关闭(半延迟模式)。 那么、这是否意味着 DDR3没有以400MHz 运行?

2) 2)根据这些设置、DDR3L 是在兼容模式还是标准模式下运行?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不能、DDR 以400MHz 运行。
    2."兼容模式"是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兼容模式、我是指 DDR3在1.5v 电源(向后兼容模式)而不是1.35v (低电压模式)下运行
    如何使用 u-boot 的配置值在1.35V 和1.5V 之间进行选择。
    数据表或 TRM 中并不清楚。
    即使 AM437x DDR3编程指南也无法清楚地说明这一点。

    或者配置是通过1.35V 的 DDR 直接电压电源实现的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DDR 电压与软件配置无关。 相同的配置在1.35V 和1.5V 时都将有效。