This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:确认 USB 内核上的索引寄存器

Guru**** 2562190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613181/tms320c5505-confirm-the-index-register-on-usb-core

器件型号:TMS320C5505

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
根据用户指南、此器件在 USB 内核上具有"索引寄存器"。 它可以通过写索引寄存器来控制每个端点。 另一方面、每个端点在 CPU 地址上的控制和状态寄存器。 例如、端点1从8511h 到851Eh、端点2从8521h 到0852Eh。

因此、如果客户访问每个端点上的"perI_TXSRC"寄存器、他们可以通过以下两种方式进行访问。
1.使用索引寄存器。
2.直接访问每个 CPU 地址。
我的理解是否正确?

如果是、您会告诉我"索引注册"的好处吗?
我的客户想知道上述底板是否正确以及 TI 提供索引寄存器的原因。

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    我已将此内容转发给 C55x 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    [引用]因此、如果客户访问每个端点上的"peri_TXcsr"寄存器、他们可以通过以下两种方式进行访问。
    1.使用索引寄存器。
    2.直接访问每个 CPU 地址。
    我的理解是否正确?[/引述]

    是的、正确。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答。 我明白了。
    那么、我的第二个问题呢? 我的客户想知道索引注册的好处。
    他们想知道 TI 为什么提供这个寄存器、即使端点寄存器可以通过 CPU 地址进行控制。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    如果你能在今天日本时间结束之前就我的问题采取后续行动,我将不胜感激。
    我的客户要求我们尽快回答这个问题。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道设计注意事项。 我已联系工厂团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka-San、

    不确定是否存在原因或 bfit 假设、它只是访问寄存器的另一种方法、是冗余的。
    您可能已经看过它、但也想指向 www.ti.com/.../sprugh9a.pdf 的第2.5节

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    感谢您的回答。
    我将向我的客户告知这一点。 如果客户再次询问此主题、我想听取您对该主题的意见。

    此致。
    Kaka