This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:eMMC HS200模式 I/O 电平

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615819/am5726-emmc-hs200-mode-i-o-levels

器件型号:AM5726

在查看 AM5726/8的 eMMC 要求时 、HS-200模式似乎被限制在1.8V/1.2V I/O 电平。 此参考设计的 eMMC 和 MMC2处理器接口仅连接到3.3V。 我认为这会将 eMMC 限制为50DDR 模式、即最大传输速率为100Mbit。 根据 JEDEC 规范 JESD84-B451 (eMMC 版本4.51):

 

5.4.1 HS200总线速度模式

HS200模式具有以下特性:

•SDR 数据采样方法

•CLK 频率高达200MHz 数据速率–高达200MB/s

•支持4位或8位总线宽度

•具有4个可选驱动强度的单端信号

•信号电平为1.8V 和1.2V

•读取操作的调优概念

 

因此、我假设如果我要在设计上以 HS200模式运行、我需要将 eMMC 上的 VCCQ (eMMC 上的 I/O 电源)和处理器上的 VDDSVH11 (MMC2电源总线)连接到1.8V、对吧?

 

此外、您是否知道在 AM572x 处理器上是否有 HS400支持路线图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有 JEDEC 规范、但您应该检查的是 HS200 1.8V 信令是一项要求还是一项功能。