This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA726:如何在 DRA726的 u-boot 中设置 PWM

Guru**** 2578655 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615600/linux-dra726-how-to-set-pwm-in-u-boot-on-dra726

器件型号:DRA726

工具/软件:Linux

我在 DRA726板上实现了闪屏、在 u-boot 期间从 QSPI 加载映像并加载 Linux 内核。 图片将在大约6-7秒后出现在屏幕上。

原因是、在 Linux 上的背光驱动器打开背光之前、背光不会打开。 我需要有关打开 PWM 的帮助。 可以接受100%的设置、但如果可以配置、则更可取。

u-boot 中没有 PWM 驱动器。 我查看了 Linux 驱动程序、但不清楚是否可以或如何将其移植到 u-boot。

这是 Linux devicetree 中的条目、GPIO 用于打开输出、而 ehrpwm1A (G6)用于设置背光占空比。

       LCD_BL:背光{                                                                                      
               兼容="PWM 背光";                                                                    
               PWM =<&ehrpwm0 50000 0>;                                                                     
                                                                                                                
               亮度级别=                                                                              
                       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19                              
                       20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39                              
               ENABLE-GPIO =<&GPIO6 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;                                                      
                                                                                                                
               /* 0至255 */                                                                                   
                       40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59                              
                       60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79                              
                       80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99                              
                       100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119          
                       120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139          
                       140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159          
                       160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179          
                       180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199          
                       200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 213 214 215 216 217 218 219          
                       220 221 222 223 224 225 227 228 229 230 231 233 232 234 234 236 238 239          
                       240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 253 254 255>;                        
                                                                                                                
               default-brightse-level =<127>;                                                                
       };                                                                                                       

Michel Catudal

ACTIA Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    我已将您的问题转交给 U-boot 专家。
    您能告诉我们您使用的是哪款 SDK 吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汽车 SDK 3.02

    米歇尔