This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:AER 帮助

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611625/tms320c5517-help-for-aer

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204

尊敬的先生
​我从​您在中国深圳的经销商处获得了一个开发板 TS320C5517。 我想用您的 AER 库控制对讲机的操作。我们的连接:麦克风连接到 TLV320AIC3204的 IN1_L 和 IN1_R、扬声器连接到 HP_L 和 HP_R。音频数据由 TS320C5517通过 I2S 接口读取、 然后我们将其发送给 AER、在 AER 过程之后、音频数据将在 TLV320AIC3204上播放。但在实践中、音频的发出并未受到控制、而且音频也被卡住了。 我认为这可能是由错误使用 AER 库引起的。 所以
是否要向我们发送类似应用的样片

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BR、

    遗憾的是、我们没有一个易于共享的 AER 示例。 但是、我们在 C5517上确实有一个可进行语音处理 www.ti.com/.../TIDEP-0077的 TI 设计
    视频 www.youtube.com/watch
    请查看此示例、了解有关使用 C5517 EVM 上的 I2S 和 aic3204的一些指导。 它没有 AER、但具有波束形成、自适应频谱噪声降低、多源选择和动态范围压缩。

    啸声功能是 AER 封装结构的一部分、它不是您可以控制的东西。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    请记住、AER 是一个复杂的组件、需要适当的集成和调优。 调谐量取决于应用。 对于您的内部通信应用程序,我希望最小调整应该足够。 请按照 已安装的 AER 的 docs 文件夹中的 AER_Integration_Guide.pdf 进行操作、以首先使 AER 正确集成到您的系统中。 然后、请按照 AER_Quick_Tuning_Guide.pdf 进行最小调整。  

    如果您可以共享系统和测试设置的方框图、我可能会提供一些额外的信息来帮助您向前迈进。  

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在上面找到我们的方框图:
    声音由麦克风收集并发送到对讲机模块 A;
    对讲机模块 A 通过无线链路将语言信息传输到对讲机模块 B;
    对讲机模块 B 随后将声音发送到扬声器。我们所关心的是、当麦克风和扬声器彼此靠近时、会引起哨声。 我们希望使用 C5517 + AER 库来解决此问题、但不知道如何使用 AER 库。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享信息。 不幸的是,我认为 AER 不是适合您所需的那种啸声控制的解决方案。 他们需要的是音频反馈控制,类似于 PA 系统中的音频反馈控制。 AER 旨在消除系统中的回声、其中麦克风输入不会在扬声器中回放、而是进入通信的另一端。  

    此致、

    _________