This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:使用 EVM 板进行 PCIe 扩展

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613518/evmk2h-pcie-expansion-with-evm-boards

器件型号:EVMK2H

您好!

我们需要支持从 c6678 EVM 板和 Keystone II EVMK2HX EVM 板到 PCIe 扩展/主干板的 PCIe 连接。

这些插槽中将插入多个多达8个 EP PCIe 卡、我们希望 Keystone II EVM 成为主器件、另一个 c6678EVM 成为 EP、其余的 PCIe 卡配置为 EP。

这可以用于现成的组件吗?

例如 、从 https://esd.eu/en/products/amc-pcie-carrier 连接到 AMC-PCIe-Carrier 的 EVMK2HX 连接到 http://www.cyclone.com/products/expansion_backplanes/pcie2-460.php 等扩展板 

是否有其他开箱即用的解决方案可满足此类需求?

此致、

MF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MF:

    我们从未尝试过将 EVM 连接到 PCIe 交换机以控制多个 PCIe 端点、我不知道有现成的解决方案。 我建议您查看需要传输的数据量。 虽然我们在 K2H EVM 上确实有 PCIe 接口、但它只是一个双通道实现。 您连接的 PCIe 交换机系统仅支持四个具有16通道接口的端点。 如果您希望支持传输大量数据、则需要确保 PCIe 的两个通道足以满足您的需求。  

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我需要收集的数据量远小于2个 PCIe 通道可以支持的数据量、我的问题是通过 PCIe 将许多 PCIe 端点连接到 EVM。 我在上面描述的系统是否可以正常工作? (即 EVMK2HX 从 ESD.EU/.../AMC-PCIe-carrier 连接到 AMC-PCIe-carrier ,并连接到 www.cyclone.com/.../pcie2-460.php 等扩展板 )
    谢谢、
    MF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MF:
    您提供的链接不太可能适用于您所描述的系统。 首先、K2H 是一个带有后过渡模块连接器的双高度卡。 我认为它不会实际插入到您连接的适配器卡中。 第二、扩展背板似乎支持两个根复合体、每个复合体具有四个端点、基于方框图。 不清楚背板如何允许两个根复合体器件之间的通信。
    此致、
    Bill