请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXLCDK6748
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
软件:Code Composer Studio v7 硬件:TMDXLCDK6748开发板上的 TMS320C6748
我目前正在研究一个使用此 DSP 开发套件从 ADC 读取信号并将数据中继到 PC 的系统。 ADC 输出由32条数据线组成、这些数据线由33条线锁存、每2.5微秒生成一个短脉冲。 我认为通过 GPIO 引脚将该脉冲用作中断不应该是问题、但是很难的部分似乎是如何配置数据线路的输入。 我们已经有了处理数据线路数量的硬件解决方案;我们将使用多路复用器将 DSP 看到的线路数量从32条降低到16条。 我们计划使用 EMIF 或 EMA 外设(文档似乎可以互换使用这些名称)读取数据。 但是、EMIF 外设似乎有很多我们不需要的开销设置。 设置此设置的最简单方法是什么、以便我们可以读取这16行? 在信号设置时间、保持时间和信号的长时间等待方面查看所有选项似乎与我们要使用此函数的内容无关、因此我不确定我们将如何配置此功能。
谢谢、
Gavin