This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:处理器 TI-RTOS 的字节序(&quot);66AK2H14多核 DSP+ARM®︎KeyStoneTM II 片上系统(SoC)"

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615748/rtos-66ak2h14-endianness-of-ti-rtos-for-the-processor-66ak2h14-multicore-dsp-arm-keystonetm-ii-system-on-chip-soc

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生:

我请求您为处理器"66AK2H14多核 DSP+ARMRegisteredKeyStoneTM II 片上系统(SoC)"提供 TI-RTOS 的字节序(小端字节序或大端字节序)建议。

谢谢、此致、

Aishwarya Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给 TI-RTOS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aishwarya、

    我们建议您将字节序配置为小端字节序。 这是此平台使用最广泛的器件字节序、TI 提供的 Processor SDK 也仅支持此版本的字节序。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Rahul