This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/OMAPL138B-EP:具有456Mhz 速度的 OMAPL138。 AISGEN 工具设置中需要进行哪些更改

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615313/starterware-omapl138b-ep-omapl138-with-456mhz-speed-what-are-the-changes-required-in-aisgen-tool-setting

器件型号:OMAPL138B-EP
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Starterware

你(们)好   

  我们使用的 OMAPL138速度为456Mhz。 AISGEN 工具设置需要做哪些更改?

目前、我们使用 attachmente2e.ti.com/.../LCDK_5F00_AISGen_5F00_Config_5F00_New-Given.cfg 中的设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 L138论坛以获取帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要将 OMAPL138速度设置为456MHz,您需要将 PLL0配置为将 SYSCLK1设置为456MHz,您似乎已正确配置了该频率。

    请注意、所有其他时钟也需要遵循数据表指南、以便您可以使用此处的时钟电子表格来仿真时钟、以确保满足所有时钟的规格。 注意 DDR 配置需要与您将在定制板上使用的 DDR2部件相匹配。 如果您使用的是 LCDK、则正确。

    请n`t、在 AIS gen 工具设置时钟后、请确保 uboot/次级引导加载程序或应用程序代码不会将 PLL 修改为更低的时钟设置。 如果是这种情况、器件将以456MHz 的频率启动、然后应用软件将关闭时钟设置。

    此致、
    Rahul