This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAPL137-HT:支持 ONFI

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137, OMAPL137-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615405/ccs-omapl137-ht-is-onfi-supported

器件型号:OMAPL137-HT
主题中讨论的其他器件:OMAP-L137

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

在 OMAP-L137的数据表中、图6-12清晰地显示了使用开放式 NAND 闪存接口(ONFI)连接到处理器 EMIFA 的闪存。

我正在使用此处理器的高温版本: OMAPL137-HT。  OMAPL137-HT 数据表中没有提到 ONFI 支持。

我的问题是 :OMAPL137-HT 还支持 ONFI 吗?

更一般而言、如果我看到 OMAP-L137支持的东西、那么可以放心地假设 它也受 OMAPL137-HT 的支持吗?

提前感谢、

Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    两个器件共享相同的 TRM:
    www.ti.com/.../technicaldocuments
    TRM 本身是:
    www.ti.com/.../spruh92d.pdf

    因此、在功能方面、应该是相同的。 有关电气特性、时序、热特性等硬件参数、请参阅器件专用数据手册。

    [引述]我的问题是:OMAPL137-HT 还支持 ONFI 吗?
    是的、它应该支持 ONFI。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、此器件具有一个连接并行 NAND 的 EMIFA 控制器、支持所有与 ONFI 1.0标准兼容的器件。 有关其他信息、我们提供了以前由客户/TI 评估平台使用的 NAND 器件:


    OMAPL137支持的所有技术外设和寄存器相关文档也适用于 OMAPL137-HT。
    processors.wiki.ti.com/.../List_of_NANDs_devices_supported_by_TI_RBLs

    列出的所有器件都具有相同的 EMIFA 外设、因此您可以选择其中列出的任何一个器件。 我们建议您在下 NAND 器件的生产订单之前、在较小的定制硬件集上对此进行评估。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul