This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C5505 eZdsp - DSB-SC 解调

Guru**** 2567605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615706/c5505-ezdsp---dsb-sc-demodulation

您好!

是否有人实施 Costas Loop 算法以解调 DSB-SC 信号?

在本例中、您能给我一些提示吗?

我正在使用乒乓缓冲器...

非常感谢您的参与

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、

    遗憾的是、尚未听说在 C5000上实施 Costas 循环。

    我确实遇到 了这份出版物 、其中包含一些 DSB-LC 的 Matlab 示例代码和 C 代码、但使用的是 C6。 可能值得一看、以防它在实施方面提供一些帮助。

    Lali