This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCI6636K2H:EDMA 控制器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615733/ccs-tci6636k2h-edma-controller

器件型号:TCI6636K2H

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我必须在我的项目中使用 EDMA3,首先我尝试一个示例项目 ...  但我的代码无法正常工作 意味着数据不是 txer... 我不明白什么是问题...但我没有 错误

我使用了 CSL 功能。。

我编写了类似的代码

 CSL_edma3Init (上下文)  

 hModule = CSL_edma3Open (&edmaObj、instNum、NULL、STATUS);   

 hChannel = CSL_edma3ChannelOpen (&chObj、instNum、&chAttr、&status);

CSL_edma3MapDMAChannelToParamBlock (hModule、channelNum、2);

hParam = CSL_edma3GetParamHandle (hChannel、2、&status);  

/*设置参数条目参数(buffer)*/

CSL_edma3ParamSetup (hParam、&myParamSetup)

/*手动触发信道*/

CSL_edma3 HwChannelControl (hChannel、CSL_EDMA3_CMD_CHANNEL、NULL)

//globla region、我没有使用任何链接和 chian  

源和目标。 我采用了全局变量(256字节)

*以及如何控制 EDMA3至 GPIO 输出引脚...

请给我建议...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给 EDMA 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev