This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:UBoot SGMII MAC 转 MAC 设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615726/66ak2l06-uboot-sgmii-mac-to-mac-setting

器件型号:66AK2L06

您好!

在我们的定制板上、我们将 Marvell 交换机88E6390 (配置为 SGMII 1000Mbps、全双工)连接到 Keystone2以太网端口0。

在 Uboot 中、我们设置 SGMII_LINK_TYPE = SGMII_MAC_MAC_DELUGed、但无法正常工作。 而连接到 PHY 芯片的端口1工作正常。

#ifdef CONFIG_DRIVER_TI_KeySton_NET
struct eth_priv_t eth_priv_cfg[]={

.int_name ="K2L_EMAC"、
Rx_flow = 0、
phy_addr = 0、
.slave_port = 1、
//.SGMII_LINK_TYPE = SGMII_LINK_MAC_PHY、
.SGMII_LINK_TYPE = SGMII_LINK_MAC_MAC_DEGUST、
phy_if = PHY_interface_mode_SGMII、
}、

.int_name ="K2L_EMAC1"、
.Rx_flow = 8、
phy_addr = 1、
.slave_port = 2、
.SGMII_LINK_TYPE = SGMII_LINK_MAC_PHY、
phy_if = PHY_interface_mode_SGMII、
}、

是否需要其他 uboot 设置?  

谢谢、

KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kheng、

    我已将此事转发给 SGMII 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev