This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C5517:DSP/BIOS 源代码

Guru**** 2561540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614893/rtos-tms320c5517-dsp-bios-source-code

器件型号:TMS320C5517

工具/软件:TI-RTOS

我们希望使用 DSP5517作为主处理器来开发 航空电子设备。 DSP/BIOS 将用于 DSP5517、因此我们需要获取 DSP/BIOS 源代码来进行认证。 但我们只能找到 DSP/BIOS 头文件和库。 您能给我一个如何获得 DSP/BIOS 源代码的建议吗? 如果需要从 TI 购买源代码、需要支付多少费用?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在与 DSP/BIOS 团队交谈后、我们需要就此问题与您联系。  

    有一个 wiki、介绍了这种潜在的敬业度  

    但是、我需要检查该 wiki 中内容的有效性。

    如果需要、您是否有本地 TI 现场办事处支持在内部传达此请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在中国、我没有当地的 TI 办事处来支持这个问题、请帮助与 DSP/BIOS 团队确认、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢。  

    请告诉我您所在的地区、并了解是否有人可以从当地 TI 办事处向您寻求帮助。

    我还想了解您所从事的公司以及机会。  

    如果您可以共享您的公司电子邮件 ID,将会有所帮助(我可以向您发送脱机请求以获取其他详细信息)。  

    我还通知了 DSP/BIOS 团队、但掌握上述信息将有助于讨论业务和许可条款。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    请 直接与 DSP/BIOS 团队联系以了解共享源代码的条款和条件。

    此致
    Mukul

    已编辑帖子以删除电子邮件 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    公司位于中国西南部的亚洲。

    谢谢。

    注:编辑了帖子以删除联系人信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    谢谢。
    我会将信息发送给电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 希望您能与 Nick 取得联系。 我将删除包含您和他的电子邮件信息的帖子。 如果您有查询所需的指导、请关闭该主题。