This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2X:多路复用模式下的 VIP 层端口 A/B 捕捉分辨率

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615751/tda2x-vip-slice-port-a-b-capture-resolution-in-multiplexed-mode

主题中讨论的其他器件:TIDA-00455

你好!

TIDA-00455设计用于在 TDA 上捕获4个 HD 流(通过 FPDLink 和 OV490)、这4个流位于 VIP 的一个层的两个端口上。

VIP 片的每个端口(Porta/PortB)都在多路复用模式下捕获数据。

根据 TDA2x TRM (据我了解)、此场景不可用。

第<9.4.5.8.1章 多路复用方案>中的表9-13 显示:

双通道8中的最大通道数         接口时钟速率(MHz)
位数据接口模式-
交错通道数
单个8位端口。
一个16位 VIP
配置为支持两种此类
8位端口。

HD 逐行 不适用                                148.5.

有人能解释我、我的理解是错误还是冲突? 是否可以在 TDA2x 中的一个8位端口上捕获2个多路复用 HD 流?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为 TIDA-00455不会对两个输入流进行像素多路复用。 相反、它合并了两条输入线路、使其成为一条线路、然后输出到 VIP。 这不需要在多路复用模式中配置 VIP。
    您能否检查您是否确实需要多路复用输入模式?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我看到了。 TDA VIP 似乎接收的是双宽度图片、但不是多路复用模式

    谢谢你。