This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5726:未检测到 I2C2

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615740/linux-am5726-i2c2-not-detected

器件型号:AM5726

工具/软件:Linux

您好!  

我们已经在 AM5726定制处理器上工作了。

我们需要在 AM5726的 I2C2上连接 I2C 扩展器。

这是 DTS 文件中的条目。

--------------------------------------------------

i2c2_pins_default:i2c2_pins_default{
pinctrl-single、pins =<
0x408 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* i2c2_sda.sda *
0x40C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* i2c2_SCL.SCL *
>;

i2c2{(&I)
状态="正常";
时钟频率=<400000>;
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&i2c2_PINS_DEFAULT>;
};

--------------------------------------------------

但是在启动后的电路板中、我看不到 I2C2的任何"/dev/i2c-1条目。

对于相同的配置、我可以看到 I2C1的"/dev/i2c-0 "条目和 I2C3的"/dev/i2c-2 "条目。

我在 I2C1上连接了相同的 I2C 扩展器、它正在检测从器件、但为什么不在 I2C2上?

请你做我遗漏的必要事情吗?

此致、

--罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    感谢您的快速响应...

    谢谢
    --罗纳克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了这个问题、我确实清理了 zImage 和 dtb、并再次进行了清理。

    此致、
    --罗纳克