This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:Linux 上的 CLOCKTREETOOL-66AK2G0X 主机:未找到 Jgraph

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611893/66ak2g02-clocktreetool-66ak2g0x-on-linux-host-jgraph-not-found

器件型号:66AK2G02

您好!

我正在尝试在 Ubuntu 16.04LTS 计算机上使用时钟树工具(CTT)、但没有幸运地让其运行。  当我尝试使用以下命令运行 JAR 时:

Java -jar CTT-66AKG0x_SR1.0-v1.0.0.1.jar 

我会看到一个对话框、显示"An error has occurred (发生了错误)"。 请验证 jGraph 库是否已正确安装。  有关精确的 jGraph 安装步骤、请参阅 CTT 用户手册。" 我检查了 CTT DOCS 文件夹中提供的用户手册、并对"jgraph "执行了 Ctrl+F 操作、但未得到结果。  然后我搜索"install"、所有排列都导致没有提到 jGraph。  然后、我进行了 Google 搜索、以了解如何在 Ubuntu 上安装 jGraph。  sudo apt-get install jgraph 报告"jgraph 已是最新版本(83-23)"。  我的机器正在运行:

Java 版本"1.8.0_131"
Java(TM) SE 运行时环境(build 1.8.0_131-B11)

Ubuntu 16.04 LTS

时钟树工具安装在~/ti/TI_Clock_Tree_Tool/CTT-66AK2G0X-v1.0.0.1上

尝试通过-cp 或-classpath 向命令提供本地 jgraphlib jar (随应用程序提供)不会更改错误消息。

最好是在 Linux 中运行该工具、因为我正在本地 Linux 计算机上为该处理器进行开发。  我们非常感谢您的任何帮助。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    主机 PC 上的 jGraph 可能还不错。
    CTT 源有自己的可用 jgraph。 您可以在以下位置搜索以验证是否存在:
    1.导航至 CTT 安装 CTT/CTT-AM572x-SR1.1-v1.0.3/TI_Clock_Tree_Tool/CTT-AM572x-v1.0.3/
    2.双击.jar 文件 CTT-AM572x.jar =>这会将其作为存档打开
    3.在“存档管理器”视图中,您应该有两个文件夹:org/和 meta-inf/
    4.输入 org/ folder ->您应该有 jgraph 子文件夹。

    第4步中的 jgraph 子文件夹。 在您的案例中、它可能在安装过程中损坏。 尝试重新安装 CTT、如果问题仍然存在、请更新该主题、我将向 CTT 开发人员提交一个 TT。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff、Yordan:

    我发现了相同的问题-现在检查这是否与 Ubuntu 16.04问题、Java 8或 K2G CTT 有关。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、

    您描述的问题似乎就是这样。 在存档中,我有./meta-INF 和./org。 在./org 中只有一个标有"ti"的目录、没有提到 jgraph。 这是我第二次安装具有相同问题的工具、第一次是几周前。

    Mike、

    感谢您对此进行深入研究。 我期待听到您的发现-如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    这似乎是 CTT 的 K2G 版本的封装/构建问题。 其他版本正常工作。 我将对 CTT 团队执行 Ping 操作、并将很快提供修补程序版本。

    您是否能够同时在 Windows 计算机上运行 CTT?

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已在我的 Windows 分区上成功运行该工具。 感谢你的帮助!

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要您在 bash 中为我运行此命令:

    Java -CP jGraphLib/lib/*:CTT-66AKG0x_SR1.0-v1.0.1.jar:。 org.ti.clockTreeTool.simulation.ClockTreeTool 

    请告诉我、如果这适用于您、我们可以采取措施、根据需要更新 Linux 用户的用户手册。

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已运行命令。 完美的工作!

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    很棒! 感谢您的确认。 如果 Linux 用户遇到与 jGraph 相同的问题、我们将更新用户手册、然后执行此步骤。

    再次感谢、
    Alex