This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBK:是否需要 PRU Cape

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615749/beaglebk-is-pru-cape-necessary

器件型号:BEAGLEBK

大家好、TI 工程师:

我有疑问吗? BeaglebonebBlack 中的 AM3359 具有两 个 PRU 处理器、

对吗? 为什么我必须在 bbb 中插入 PRU Cape 才能使用 PRU?

bbb 可以在没有 PRU Cape 的情况下在 TI SDK 中运行示例?

等待您的回答、更多更详细的信息!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如 Wiki 文章中所述、processors.wiki.ti.com/.../PRU_Training:_Hands-on_Labs 需要 PRU Cape:

    "以下是本实验的硬件和软件配置。 本实验中的步骤是针对此配置编写的。 本实验的概念将应用于其他配置、但需要相应地进行调整。"

    这意味着您将无法完全按照 wiki 中所述完成实验、并且必须相应地进行调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢您的回答!我注意到 PRU 实验室关于 PRU Cape 作为硬件的问题。我真正想知道的是、我可以在不使用 PRU Cape 的情况下使用 bbb 中的 PRU 函数吗? 我认为这是可能的、但我不知道、有人知道吗?再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当然可以。 只需按照上面我发布的 wiki 链接中的实验步骤进行操作。