This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:等待毫微秒功能

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613336/ccs-ccstudio-wait-nano-seconds-function

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我正在运行一个系统时钟为100MHz 的应用。

实现"等待毫微秒"功能的最佳方法是什么?

谢谢你

此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在使用的是 C5515 EVM。
    我的项目正在使用 DSP-BIOS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano、

    不确定您是否可以减小到该粒度。
    也许用 NOP 创建一个例程?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实实现了 ASM NOP 函数、但我不确定实际执行时间。

    是否有办法与仿真器一起查看指令使用了多少个时钟周期?

    我将 SYSCLK 配置为100MHz、从而提供10ns 的时钟周期。

    我的问题还可能是:

    如果我想通过将 GPIO 设置为高电平和低电平来手动生成时钟、如果所需的频率低于1us、该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano、

    将 GPIO 拆裂以执行该操作可能是不可行的。 请访问 thread.e2e.ti.com/.../462782
    此外、CCS 还具有配置文件时钟功能 processors.wiki.ti.com/.../Profile_clock_in_CCS

    Lali