This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TDA2EVM5777:何处'选择用于摄像机的镜头模块#39;?

Guru**** 2590570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614915/starterware-tda2evm5777-where-to-select-the-lens_module-used-for-the-camera

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Starterware

大家好、当我尝试在 Linux 系统上构建 VSDK 时、我找不到此步骤的位置。 这是 Linux 指南3.1的第三步。 在 rules.make 中、没有 lens 模块。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaixiang、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaixiang、

    您使用的是哪个版本的 VISION SDK?

    在2.12版及更高版本中,用户不需要设置镜头模块,但用户需要确保在所需文件夹中复制正确的镜头。Bin  

    请参阅 VisionSDK_UserGuide_SurroundView_Calibration_TDA2xx.pdf,

    自动校准:

    根据系统中使用的镜头模块、相应的镜头_xxx.bin
    应重命名为‘lons.bin’

    此致

    Chetan.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢您 Chetan。 如需更多信息、请访问 isionSDK_UserGuide_SurroundView_Calibration_TDA2xx.pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chetan
    在哪里可以找到该文档? 我在 VSDK 文件夹和 TI 网站中进行了搜索、但失败了。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    它应位于 VisionSDK\vision_sdk\docs\SurroundView 文件夹中。 此外、文档名称可能略有不同、在我的安装中、它的名称为"VisionSDK_UserGuide_3D_SurroundView_TDA2xx_Calibration"。

    谢谢
    Alex