This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:ADC 电源滤波

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615401/am3358-adc-power-supply-filtering

器件型号:AM3358

是否需要在 Vsa_adc 中添加磁珠? 我能否只使用 ThinkTrace 连接 GNDA_ADC 和 DGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC 电源线中的铁氧体磁珠与去耦电容器一起用作低通滤波器。 如果您不使用 ADC、则不需要铁氧体磁珠。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否更适合附近的 AM3358?
    如果有两个 PCB 连接,GNDA_ADC 是否可以连接到另一个 PCB 电路?
    或者我应该在另一个电路中添加另一个磁珠?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、磁珠应靠近处理器。
    GNDA_ADC 和 GND 之间还应存在铁氧体磁珠。