This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:打造具有显示屏、键盘和鼠标的嵌入式计算机

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613354/66ak2h14-making-an-embedded-computer-with-display-keyboard-and-mouse

器件型号:66AK2H14

大家好、我想询问 有关如何使用66AK2H14 ARM+DSP 制作嵌入式计算机的建议。 我的同事正在考虑在其中一个 ARM 内核上运行 Linux。 是否可以设计电路板、使其具有可 轻松与 Linux 操作系统连接的监视器显示屏、键盘和鼠标接口?   

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我将对此进行研究。 我将使用我的发现更新该主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    66AK2H14器件没有集成显示控制器(和 LCD 接口)。 您的设计需要具有集成显示控制器的独立组件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yordan!