This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP432P401R:用于 MSP432P401R Launchpad 的 Linux IDE

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614986/linux-msp432p401r-linux-ide-for-msp432p401r-launchpad

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Linux

大家好、

      我需要在 Linux 中对 MSP432P401R Launchpad 进行编程。 我已经在 Linux PC 中下载并安装了最新的 ARM gcc 嵌入式工具链。 我想使用 eclipse IDE。我不想通过设置 IDE 来使用 MSP432 Launchpad。 请帮助您如何设置 eclipse IDE 以对 MSP432P401R Launchpad 进行编程。

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadhukrishnan、您好!

    请查看 此链接中“开发工具”部分下的“适用于 MSP 微控制器的 Code Composer StudioTm集成开发环境”。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、
    感谢您的回复。但我需要使用 eclipse IDE、因为我还使用其他基于 ARM Cortex M4的电路板。 我已经将 eclipse IDE 配置为与 MSP432P01R launchpad 配合使用、我可以使用 eclipse IDE 成功编译程序并将其刷写到电路板。如果有人遇到我的问题、您可以随时提出。

    感谢 TI 提供的 SimpleLinkTmMSP432TmGCC 支持包,它可以提供很多帮助。