This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ANDROIDSDK-DM37X:DM37x Android SGX 驱动程序

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613430/androidsdk-dm37x-dm37x-android-sgx-driver

器件型号:ANDROIDSDK-DM37X
主题中讨论的其他器件:DM3730

客户拥有运行 Android Jelly Bean 的 DM3730器件。

 

内核:2.6.37

SGX:从发行说明中删除

Android 版本04.06.01.01的发行说明
简介:

此版本包含适用于 Jelly Bean 的 Android 图形驱动程序、支持 AM335x、AM/DM 37x 系列芯片组。 图形 SDK 包含文档、演示程序和工具。

重要说明:
- AM/DM 37x 已使用 2.6.37内核进行测试。
- AM 335x 已使用3.2内核进行测试。


 

SGX 驱动程序崩溃并尝试恢复、但无法恢复。

此消息会不断发出警告、并且永远不会恢复。  它们会失去对图形的控制、而 CPU 会大幅降低速度。

这是我们为 其最终 客户解决的关键问题。

 

3月29日19:47:02 eco9内核:[5579044830] PVR_K:HWRecoveryResetSGX:触发 SGX 硬件恢复

3月29日19:47:02 eco9内核:[55799.125244] PVR_K:SGX 调试(SGX_DDK_Android sgxddk main@956079)

3月29日19:47:02 eco9内核:[55759.200042] PVR_K:(P0) EUR _CR_CORE_ID:         01120000

3月29日19:47:02 eco9内核:[55759.266357] PVR_K:(P0) EUR_CR_CORE_REVISION:   00010205

3月29日19:47:02 eco9内核:[55759.332519] PVR_K:(P0) EUR _CR_EVENT_STATUS:    20000000

3月29日19:47:02 eco9内核:[55759.399017] PVR_K:(P0) EUR_CR_EVENT_STATUS2:   00000008

3月29日19:47:02 eco9内核:[55759.465240] PVR_K:(P0) EUR_CR_BIF_CTRL:        00000000

3月29日19:47:02 eco9内核:[55759.531585] PVR_K:(P0) EUR_CR_BIF_INT_STAT:    00000000

3月29日19:47:02 eco9内核:[55799.59717] PVR_K:(P0) EUR _CR_BIF_FAULT:       00000000

3月29日19:47:02 eco9内核:[55759.664031] PVR_K:(P0) EUR_CR_BIF_MEM_REQ_STAT:00000004

3月29日19:47:02 eco9内核:[5579730194] PVR_K:(P0) EUR_CR_CLKGATECTL:      002222

3月29日19:47:02 eco9内核:[55759.796508] PVR_K:(P0) EUR_CR_PDD_PC_BASE:     00000000

3月29日19:47:02 eco9内核:[55799.862762] PVR_K:显示设备1的翻转命令完成数据0:

3月29日19:47:02 eco9内核:[55799.941925] PVR_K:^ISRC 0:(未使用)

3月29日19:47:02 eco9内核:[55799.988861] PVR_K:^ISRC 1:(未使用)

3月29日19:47:02 eco9内核:[55760.035949] PVR_K: 主机 CTL 标志= 00000006

3月29日19:47:02 eco9内核:[55760.088226] PVR_K:SGX 主机控制:

3月29日19:47:02 eco9内核:[55760.132110] PVR_K:^I (HC-0) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

3月29日19:47:02 eco9内核:[55760.212188] PVR_K:^I (HC-10) 0x00000000 0x000015A0 0x0000000A 0x00030D40

3月29日19:47:02 eco9内核:[55760.293518] PVR_K:^I (HC-20) 0x00000003 0x00000000 0x00000003 0x00000000 0000 0000

3月29日19:47:02 eco9内核:[55760.374664] PVR_K:^I (HC-30) 0x0000803E 0x0076ADBD 0xE926C614 0x00000000

3月29日19:47:02 eco9内核:[55760.456054] PVR_K:^I (HC-40) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

3月29日19:47:02 eco9内核:[55760.537109] PVR_K:SGX TA/3D 控制

他们可以使用的任何建议或更新的 SGX 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    E2E 论坛不再支持用于 DM37xx 的 Android 操作系统。

    BR
    Tsvetolin Shulev