This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:未使用的超链接引脚

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615278/tms320c6678-unused-hyperlink-pins

器件型号:TMS320C6674

您好!

硬件设计指南说、

所有超链接时钟和数据引脚(MCMRXFLCLK、MCMRXFLDAT、MCMTXFLCLK、MCMTXFLDAT、MCMRXPMCLK、 MCMRXPMDAT、MCMTXPMCLK、MCMTXPMDAT)可在不使用整个超链接外设时保持悬空。

它似乎没有提到 MCMRXP/N[3:0]。 根据我的理解、这些 pis 也可以保持悬空。 是这样吗?

此致、
Naoki Kawada

------ 更新了---

主题名称表示该主题适用于 C6678、但实际上适用于 C6674。 抱歉、我的拼写错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    SerDes 接口、包括 M丘 利 XP/N 信号、如果不使用、可保持悬空。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Bill-San、

    感谢您的快速回复。 明白。 我关闭线程。

    此致、
    Naoki Kawadsa