This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6701:来自双端口存储器的 DMA 的异步存储器周期时序图

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612657/tms320c6701-asynchronous-memory-cycle-timing-diagramm-for-dma-from-an-dual-port-memory

器件型号:TMS320C6701

大家好、

我的客户正在寻找具有 ARDY 输出的双端口存储器 DMA (突发)读取或写入的异步存储器周期时序图。
 它们使用 一个具有到 C6701的 ARDY 输入和突发传输的异步 SRAM 接口。

您能否提供  采用 ARDT 和 DMA/突发的异步访问的组合时序图?

提前感谢您、此致、

Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sally、

    请参阅图9。 以下链接文档中的'C6211/'C6711异步读取时序示例:
    www.ti.com/.../spra542a.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tvsetolin:

    是的、他们知道应用报告。 图8显示了 USDE C6701的异步读取时序示例。

    遗憾  的是、没有示例显示具有额外 ARDY 输入的异步读取时序示例。

    该 ARDY 来自 C6701访问的双端口存储器。

    在第32页的文档 SPRU266E.pdf 中描述了使用 ARDY 应采取的措施、但没有显示 突发的图。  您是否有 这样的图表要显示?

     

    此致、

    Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sally、

    恐怕没有其他图表可用、但我希望 SPRU266E.pdf 中的描述能够在使用 ARDY 时提供一些信息。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    茨韦托林

    如果我们没有此图表、您能否为客户生成此类图表? 当在 e2e 上发布到这里时、这可能对其他客户也很有趣。

    此致、

    Sally