This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678和 TRST

Guru**** 2593390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614761/tms320c6678-c6678-and-trst

器件型号:TMS320C6678

客户问题:

我有一个用于此 DSP 的 ICE。

ICE 连接到 JTAG 端口… 包括 TRST。

器件功能复位和 TRST 之间是否存在任何关系?

TRAST 是否足以使 ICE 复位器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio、

    在某些 EVM 上、来自 JTAG 端口的 TRST 信号连接到器件复位、但我们没有选择使用 C6678 EVM 进行此操作。 在该 EVM 上、TRST 只会复位仿真逻辑。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    谢谢...我会让现场/客户知道、如果有更多问题、他们可以继续在这里进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位仿真逻辑意味着什么?

    它不会复位 DSP 逻辑本身?

    因此,当我尝试通过仿真器重置整个芯片时,我需要将重置和趋势绑定在一起??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Offir:

    TRSTn 信号通常不用于目标复位。 该信号控制 SoC 内部仿真逻辑的复位、通常不连接到 SoC 复位。 TRSTn 信号有一个下拉电阻器、当仿真器仓体没有使用该接口时、该下拉电阻器将仿真逻辑保持在复位状态。 将 TRSTn 连接到 PORz 或 RESETFULLz 可在器件复位后随时启用仿真器逻辑。  

    许多仿真器支持单独的目标复位信号。 该信号可用于复位目标板。 更多信息可在 JTAG wiki上找到。  

    此致、

    Bill