This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM3358:NOR 引导支持

Guru**** 2589620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614583/tmdxevm3358-nor-boot-support

器件型号:TMDXEVM3358

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]

TMDXEVM3358是否支持 NOR 引导?

根据 Wiki 网站、此 EVM 似乎不支持 NOR 引导、如下所示。

 > EVM 当前不支持从 NOR 引导。

 

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢您的回答。
    我正在等待您的团队反馈。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您是否对此主题有任何更新?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 NOR 的组装方式、EVM 将无法从 NOR 引导。 AM335x SoC 确实从 NOR 引导、并在具有存储器 Cape 和 NOR 模块(不再制造)的 BeagleBone 上进行了测试。

    Steve K.