This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:我的内核引导正在创建 syslink 通知驱动程序。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612871/linux-tms320dm8148-my-kernel-boot-is-stucking-at-making-a-syslink-notify-driver

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

我使用的是自定义 dm814x,DDR3 512MB 仅使用一个 DDR0控制器。 引导时,引导时会在 notify_init 之前出现残桩。

当我从内核中禁用 syslink 配置时,引导程序将顺利运行,而不会加载任何固件。

那么,为了启用 syslink,应该更改什么?

BR

Ammar Zafr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ammar:

    您是否使用 DM814x EZSDK 5.05.02.00? 请提供完整的控制台日志以进行分析。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    通过在 bootargs 中设置 notify_init 的地址,可以解决此问题。
    您能不能帮助我处理需要调整的内存映射文件和只需为 DDR0上的512 MB RAM 重建的驱动程序。


    BR
    Ammar Zafar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ammar、

    请关闭此主题并为新问题打开新主题。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经开始了新的主题。
    e2e.ti.com/.../613563