This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:非移动 SDRAM 可比较性

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615380/tms320c5505-non-mobile-sdram-comparibility

器件型号:TMS320C5505

我想 将非移动 SDRAM "ESMT M12L64164A"与 C5505搭配使用。

有可能吗?

在 C5505上将非移动 SDRAM 连接到 EMIF 是否存在兼容性问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]我想将非移动 SDRAM "ESMT M12L64164A"与 C5505搭配使用。

    有可能吗?[/报价]

    乍一看、SDRAM 芯片符合器件数据表第5.9节"外部存储器接口(EMIF)"中的描述。 您应该能够使用它。

    [引述]在 C5505上、将非移动 SDRAM 连接到 EMIF 是否存在兼容性问题?[/引述]

    请参阅数据表:
    5.9.2支持 EMIF 非移动和移动同步 DRAM 存储器。

    此致、
    Yordan