This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:封装内部键合线长度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613539/am5728-package-internal-bond-wire-length

器件型号:AM5728

我需要知道 AM5728中的内部芯片到焊盘引线键合长度。  这是从 BGA 焊球到封装中实际裸片的距离。  其他处理器制造商提供此数据、以便 PCB 设计人员能够实现 DDR3信号最精确的长度匹配。  您能向我们提供这些信息吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此信息不可用。 AM572x 数据表 SR2.0修订版 C 的第8.2节提供了 DDR3设计指南。其中包括布线长度和匹配要求。