This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:nTRST 信号问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613459/am4378-ntrst-signal-question

器件型号:AM4378

您好!

不仅 AM437x 中的 nTRST 信号 、而且其他 MCU/DSP 器件应连接到下拉电阻器(具有内部下拉电阻器除外)。

我正在设计 AM437x JTAG 接口。 因此、我检查了 AM437xIDK/SK/EVM JTAG 连接作为参考设计。

AM437x IDK 是 nTRST 信号上的下拉定位电阻器。

AM437x SK 是 nTRST 信号上的上拉电阻器。

AM437x EVM 是 nTRST 信号上的上拉电阻器。

我认为 IDK 正确、SK/EVM 在 nTRST 引脚处理方面不正确。  

我的理解是否正确?

此致、

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、nTRST 应该被下拉、以便在没有连接探针的情况下使 JTAG 保持非活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BraD-San、您好!

    感谢你的答复。
    我将重复使用 IDK JTAG 电路。

    谢谢、此致、
    ay0689