This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:K2L

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615171/tci6630k2l-k2l

器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件:RFSDK

你(们)好 我遵循 RFSDK 指南并进入了一个阶梯。

在 uBoot 提示符下为 RFSDK2安装 uboot 修补程序:

       setenv serverip <customer_serverip>
       setenv gatewayip <customer_gatewayip>
       setenv tftp_root <tftp_root>
       setenv name_uboot k2l-evm_u-boot-spi_mcsdk_314_patched.gph
       get_uboot_net
       burn_uboot

Where to get
K2L-EVM_u-boot-SPI_mcsdk_314_patched.gph 文件? 在 MCSDK 3.01.04_07中遗漏了它(实际上有一个,但名称中没有*修补程序)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 RFSDK 中找到了此文件 (mcsdk314_rfsdk.tar.gz)。 不管怎样,我的坏人,谢谢。