This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:GE 链路断开问题

Guru**** 2593390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615264/tci6630k2l-ge-link-down-issue

器件型号:TCI6630K2L

您好!

很抱歉在这里发布 CI 问题、因为我不知道谁可以请求帮助、希望任何人都能帮助跟踪、非常感谢。

我的客户正在使用 TCI6630K2L、他们报告了一个 GE SGMII 链路断开问题(SerDes 链接正常)、这是在 POR 测试时在他们自己的某些电路板上发生的、问题发生的概率很大、很容易重现。 当问题发生时、它们转储了所有 GE 寄存器、与只发现低于5个具有不同值的寄存器的良好板相比。 如果有任何发现、您是否会帮助尝试进行分析并告诉我? 如果需要更多信息、请随时告诉我如何获取。 期待您的回复、再次感谢。

寄存器地址  寄存器名称                       好的电路板        问题板    

0x26200114       SGMII_STATUS                      0x3D              0x30         

0x26200120       SGMII_MR_LP_ADV_ANability          0x01D5            0x00

0x26200f30       MDIO_MANUAL_IF                   0x00              0x01

0x2620afc        串行器/解串器保留寄存器               0x000f0106         0x00371d29   

0x262aafc         串行器/解串器保留寄存器               0x00232717         0x00231b1b  

注意:从 SGMII_STATUS 中、我们可以发现 SGMII 链路在问题板上已断开。

对于在 SerDes UG SPRUHO3A 中标记为保留的最后两个 SerDes 寄存器、这两个寄存器的值在不同的好电路板和问题电路板中是随机的。  

很奇怪、当 SerDes 链路状态为正常时、SGMII 链路状态为低电平、似乎所有配置寄存器与正常电路板相同。 这是在 POR 测试中发生的、您是否可以帮助集思广益来发表任何意见?  

BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我已将此事转发给 SGMII 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev