This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK138:需要有关哪个 LCD 连接此 LCDK 套件的信息

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615335/tmdslcdk138-need-information-for-which-lcd-to-connect-this-lcdk-kit

器件型号:TMDSLCDK138

 有关 LCD 以连接 LCDKL138套件的任何器件型号或订购信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 VCA 连接器将电路板连接到显示屏。

    您还有一个 LCD 连接器、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../C6748_Development_Kit_(LCDK)。 在 Wiki 搜索 LCD 端口中、您将找到以下语句:
    "一个 LCD 端口(BeagleBoard XM 连接器)
    一个复合视频输入(RCA 插孔)
    一个 Leopard 成像摄像机传感器输入(36引脚 ZIP 连接器)
    三个音频端口(1个线路输入、1个线路输出和1个麦克风输入)
    14引脚 JTAG 接头(无板载仿真器;需要外部仿真器)
    注释
    LCDK 没有板载仿真器。 需要使用 TI 或第三方的外部仿真器才能在其上进行开发。
    LCD 端口连接器用于支持任何供应商都无法再提供的现成 LCD 面板。 我们不知道任何其他现成的液晶屏"


    此致、
    Yordan