This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8147:SATA 活动驱动器强度

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612870/tms320dm8147-sata-activity-drive-strength

器件型号:TMS320DM8147

您好!

我需要从 DM8147处理器的串行 ATA 磁盘0活动 LED 输出驱动两个 LED。

 这个引脚是否具有驱动两个 LED 所需的驱动强度、或者我应该考虑使用一个缓冲器?  请尽快告诉我该引脚的驱动强度。

此致

Ssushrta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushruta、

    我建议您使用缓冲器。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。

    如果您还可以提供引脚的驱动强度详细信息、那将非常有帮助。

    谢谢、此致

    Sushruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sashruta、

    它是6mA。 请参阅 DM814x 数据表、第6.2节建议运行条件、IOH 和 IOL

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pavel。

    此致

    Sushruta