请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
Hallo、
我的主 SPI0可以传输 字节、但不能读取 传入字节。 (我在示波器中观看它们)
时钟和芯片选择信号看起来应该是什么样的
.dts:
spi0(&I)
{
ti、pidd-d0-out-d1-in =<1>;
TI、SPI-num-cs =<1>;
状态="正常";
spidev0:SPI@0
{
兼容="linux、spidev";
SPI-max-frequency =<3000000>;
reg =<0>;
状态="正常";
};
};
我使用 PINMUX 应用进行引脚配置
欢迎您提供任何帮助!