This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:L3/L4互连 NOC 编程

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615293/am5716-l3-l4-interconnect-noc-programing

器件型号:AM5716

您好!

AM5716具有 L3/L4互连 NOC、这是一种命令和确认以及响应和确认的架构、因此可以在命令和响应之间实现非阻塞访问。 我想知道如何对我们的软件进行编程、使其成为 NOC 的非阻塞访问。 因为外设的访问时间对于我们的应用至关重要。
 
例如、我的理想情况是具有一个序列、在这个序列中、只连续向每个外设发出命令而无需等待响应、并且读取或写入等处理在收到响应后立即开始。 为了实现这一点、我应该如何对软件进行编程? 此外、我如何知道收到了响应?

我在 TRM (SPRUHZ7E)的 P.3021上看到了注释、并在 Arteris 和 Sonics 网站上搜索了相关信息、但似乎只有在器件上实现 NOC 的信息。 我希望该文档像编程方法一样。

总之、您能否告诉我是否有某种特定的编程方法可以很好地使用 NOC 架构? 我是否需要了解特定的编程方法? 如果可能、我会征求器件架构专家的意见。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。