This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSEVM572X:处理器更改后出现 PCIe 问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614575/rtos-tmdsevm572x-pcie-issue-after-processor-change

器件型号:TMDSEVM572X
主题中讨论的其他器件:AM5728AM5726

工具/软件:TI-RTOS

你好。

我使用 evmAM572x 电路板。 我已从 TI-RTOS SDK 编译 PCIe_sample 项目。 它工作正常。

但发生了一些问题。 我在 这里写道:e2e.ti.com/.../595481

我必须将 Sitara 处理器(以前是 am5728)更改为 am5726。 现在、它开始了。

所有文档都表示 am5728和 am5726兼容、但显卡除外、但我不使用显卡。

但 PCIe_sample 项目将不起作用。

PCIe_sample 项目按照技术参考手册中的表24-678到 AM572x 中的步骤进行操作。

当它向 PCIe_SS1控制器发出本地软件主复位(步骤2)时、它不会退出复位(步骤3)。

GPIO、UART 等其他模块工作正常。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否说您更换了 EVM 板上的处理器? 如果您已经这样做了、您是否确信没有焊接问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我更换了 EVM 板上的处理器。
    由专业人员取代的处理器、但我没有信心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很可能是焊接问题。 我会通知 RTOS 团队、以防他们提出建议。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 AM5726和 AM5728、PCIe IP 是相同的、因此相同的软件应该可以正常工作。 我们没有任何具有 AM5726的 EVM、我无法尝试(PCIe SS1无法退出复位)。 但我怀疑是您更换 SOC 时出现的硬件问题。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何检查出现了什么问题?