This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Ducati gstreamer 插件错误:"无法初始化支持库"

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612485/linux-am5728-ducati-gstreamer-plugins-error-could-not-initialize-supporting-library

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我正在尝试在定制板上使用硬件加速视频编解码器、该编解码器基于 Sitara am5728处理器和 ti-sdk-03.03.00.04。
但是、当我尝试使用 Ducati 编码器或解码器执行任何流水线时、来自此 TI wiki 指南 processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia、它会以以下错误停止。



我知道硬件编解码器的 DSP 库存在问题、如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试如下流水线:
    gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=100! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=1280、height=720'! ducatih264enc! h264parse! 文件链接位置=1.h264

    告诉我结果?

    您是否也会观察到解码器的这一问题?

    您是否对 gstreamer ot IPUMM 进行了一些更改?

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果都是一样的:


    所有 Ducati 编码器和解码器都出现此错误。
    不、我没有更改它。 我只安装 了 SDK、并尝试从 ti-wiki 链接启动测试管道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在最新的 PSDK 上尝试过、但没有看到此类错误。
    以下是流水线:
    gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=120! 'VIDEO/x-RAW、format=(string) NV12、width=1280、height=720、帧速率=(分数) 30/1'! ducatih264enc! 排队! h264parse! mp4 mux! 文件链接位置= test.mp4

    是否可以尝试创建新的默认 SD 卡并进行尝试?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    出于某种原因、未加载 IPU2固件。

    您能否检查 cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc1/trace0

    Ramprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramprasad。 /sys/kernel/debug.中没有 remoteproc 目录