This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IPC 示例构建错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613317/am5728-ipc-example-build-error

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我`m 使用最新的 ProcSDK RTOS (04_00_00_04)构建 IPC 示例(ex02_MessageQ)。  `ve 将 ProcSDK 安装到其默认路径(C:\ti)、并且我在 C:\ti\ipc_3_46_00_02\products.mak 中配置了所需路径、如下所示:

e2e.ti.com/.../products.mak.txt

我在控制台上调用了以下命令:

CD C:\ti\ipc_3_46_00_02\examples\DRA7XX_BIOS_elf\ex02_MessageQ
gmake clean
gmake all 

然后、我在主机端示例中看到了一个错误:

#正在生成 bin/debug/app_host.xa15fg...

"c:\ti/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3"/bin/arm-none-eabi-gcc -o bin/debug/app_host.xa15fg -g -godb -mfloat-abi=hard -nost-obj、-static -obj、-gc-SECTIONS -map/main/debug/intrack/in/in/aprice/obj /obin /in/debug/15wl./in/intrad./in/in/in/obj /in/intradc/in/ob./obj /in/in/intrack/ob./in./in/in/in/intrad./ob./

-lgcc -lm -lnosys -LC:\ti/BIOS_6_46_05_55/packages/GNU/targets/arm/libs/install-native/arm-no-eabi/lib/fpu

C:\ti\ipc_3_46_00_02\examples\flss_sys7XX_ti\ex02_energ_energ_enu_exeabi/lib_excost_exclus_exeabout_en\g_enue.q_debug_excost_excost_exe2\g_excost_excost_exe1.ined\g_excost_excost_exe\unchined\ined\ined\ined\ined\ined\ined\ined\inu_inu_inu_exq_excost_inu.inu.inu_inu_exq_inu_inu_excost_exc\inu.inu_exc\inu_ex

`/ti/bios_6_46_05_55/packages/ti/sysbios/rts/gnu/ReentSupport.c `





请注意、似乎已成功构建 DSP1/2应用程序... 关于这个问题的任何建议  

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将看到:
    "未`对 ti_sysbios_rts_GNU_ReentSupport_checkIfCorrectLibrary'的引用"

    此处对其进行了说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FAQ

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan

    是的、固定的。 感谢你的帮助。

    实际上、makefile 试图链接以下正确的库以解决重入问题、但路径分隔符错误;已使用反斜杠(\)而不是斜杠(/)。

    -lgcc -LC -lm -lnosys -LC:\ti/BIOS_6_46_05_55/packages/GNU/targets/arm/libs/install-native/arm-none-eabi/lib/FPU

    这是我的顶级产品.mak、我修复了不对路径分隔符使用反斜杠的问题、然后问题消失了。  

    此致、
    Naoki