This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:是否可以从 Linux 用户空间闪存 NAND?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, OMAP3530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613418/linux-possible-to-flash-nand-from-linux-userspace

Thread 中讨论的其他器件:AM3352OMAP3530

工具/软件:Linux

您好!


查看 BeagleBoard Black 的这个 wiki、我注意到一条评论、其中说两个 u-boot 级只能通过 u-boot 刷写。 这是否意味着无法通过 Linux 用户空间刷写它们? 我能够从 u-boot 成功刷写 NAND、但我正在考虑将此过程移至 Linux 用户空间、现在我想知道这是否可行。 我的硬件是带有 AM3352的定制板。

内核

虽然 X-Loader 和 U-Boot 只能由 U-Boot 写入、但对于内核和文件系统、有两种方法可以将它们写入 NAND:U-Boot (与上面的 X-Loader 和 U-Boot 类似)或运行内核(例如从 MMC 卡引导)。

 


谢谢。