This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:uBoot 的 LoadAddr

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615238/linux-beaglebk-loadaddr-for-uboot

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

您好!

如何知道 用于 U-Boot 的 zImage 的 loadaddr 或如何决定?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rathod、

    U-Boot 控制台中键入 printenv loadaddr 命令将显示 loadaddr。

    => printenv loadaddr
    loadaddr=0x82000000

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这一点,但它来自哪里?

    如果我有不同的处理器该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它来自 ARM 的存储器布局。 请参阅您的处理器的内存映射设计。 对于不同的处理器、您将具有不同的地址。