This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:通过 PCIe 连接单板计算机

Guru**** 2595750 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614754/66ak2h14-interfacing-with-single-board-computer-over-pcie

器件型号:66AK2H14

大家好、我希望获得使用66AK2H14 ARM+DSP 设计定制电路板的批准。 我想通过 PCIe 连接单板计算机(SBC)。 我发现 SBC 具有 x16 PCIe 插槽。 要使用此 SBC 连接到定制板、我可能需要一根电缆、因为我不会将其插入 SBC 的 x16 PCIe 扩展槽。 我找到了这样的电缆:

Thermaltake TT 游戏 PCI-E x16 3.0黑色扩展卡电缆200mm AC-053-CN1OTN-C1

我想知道论坛成员对这种连接两个理事会的方法有何看法?

SBC 上有一个 miniPCIe 连接器、但不确定这是否是更好的接口。 SBC 供应商说,miniPCIe 通常用于 mSATA SSD、Wi-Fi 卡、蜂窝式调制解调器,但我不使用这些设备中的任何一个。

如果有人有意见、请分享。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    茨韦托林

    大家好、感谢您的留言。 我所查看的 SBC 供应商说、miniPCIe 仅是 PCIe x1 Gen 2的一个通道。  我知道66AK2H14具有2个 PCIe 通道、因此我可以使用一个通道与 SBC 上的 miniPCIe 接口连接。 这听起来可以接受吗?

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    PCIe 是可扩展接口、可适应可用通道数。 这就是您可以将单通道 PCIe 卡插入16通道插槽的原因。 PCIe 将通过与端点的协商过程来确定可用通道数。 市场上提供 AMC 转 SMA 分接卡和 PCIe 转 SMA 分接卡。 您可以将一个连接到 AMC 连接器、将一个连接到主板上的 PCIe 插槽、并使用 SMA 电缆将两者连接在一起。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、
    感谢您回复我的帖子。 使用 miniPCIe 连接器和带状电缆是否有任何问题? 谢谢、Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    PCIe 是一种基于串行器/解串器的接口、运行速度非常快。 我已经看到一些带状扩展器电缆、因此应该是可行的。 这是专门用于 PCIe 的带状电缆吗?
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    您好、下面是一个示例:

    www.amazon.com/.../ref=sr_1_4




    amfeltec.com/.../

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    这些扩展器专为 PCIe 而设计、因此可以正常工作。 为什么需要扩展电缆? 您的客户电路板是否设计为插入 PCIe 连接器?
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    大家好、感谢您回复我的消息。 我在 amfeltec.com 上的电缆上犯了一个错误、即 PCI 至 PCIe。 我不需要这种类型的电缆。 我将使用微型 PCI 连接器、如下所示:
    www.te.com/.../product-1775862-2.html

    这就像单板计算机上的连接器、是一个单通道 PCIe。 我将尝试在我的定制板上使用相同的连接器。 我尝试找到连接两个板的柔性电缆。 这是连接两个板的一种方法。 另一种方法是通过单板计算机上的 x16 PCIe 插槽连接器使用如下所示的接口:
    Thermaltake TT 游戏 PCI-E x16 3.0黑色扩展卡电缆200mm AC-053-CN1OTN-C1

    但这些是大连接器。

    请告诉我您的想法、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我仍在尝试了解您将用于定制板的外形。 您是否要使用通常插入背板连接器的 PCIe 边缘手指构建 PCIe 卡外形? 如果是、您可以使用与 此类似的单通道 PCIe 扩展器电缆。 请记住、PCIe 背板连接器是先进的。 如果您查看 PCIe 卡机械规格、您将找到连接器的示意图。 该连接器包含三个部分 、分别为 A 侧和 B 侧。x1 PCIe 的第一个部分在引脚18端。 x4 PCIe 的第二部分在引脚32处结束。 x16 PCIe 的第三部分在引脚82处结束。 PCIe 卡的设计具有适当数量的边缘指、可满足其所需的 PCIe 通道数量。 这就是为什么您仍然可以将 x1 PCIe 卡插入 x16连接器中、边缘指只能装入连接器的第一部分。 相反、您可以将 x16通道 PCIe 卡插入 x1背板连接器。 未使用的手指只会挂在空白处。  

    如果您要构建具有 x1 PCIe 边缘手指的定制板、则可以将其插入 x1扩展器、并将另一端插入 x16 PCIe 背板连接器的第一部分。 这应该是没有任何问题的。 如果您遵循 PCIe 卡规范、则可以在没有扩展器电缆的情况下将板直接插入背板连接器、但在可用空间内难以实现 K2H 设计。 K2H 还需要一个单独的电源连接器、因为它需要的电源比 PCIe 连接器上提供的电源多。  您可能已经看到图形卡需要计算机电源的连接器才能运行。 该连接是加电所必需的。

    此致、

    Bill