This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TCI6630K2L:为 Code Composer Windows 构建 IPC 示例

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614849/rtos-tci6630k2l-building-ipc-examples-for-code-composer-windows

器件型号:TCI6630K2L

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我发现了随处理器 SDK 一起安装的 IPC 软件包、发现有在多个内核上运行的进程间通信示例。

我转到了编译示例、并按照编译指南仅发现 make 文件仅适用于 Linux、而不适用于 Windows。

在 Windows 上为 code composer studio 编译这些示例最简单、最不痛苦的方法是什么?是否有人已经编译了这些项目?

感谢您的帮助、

Scott Briscoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这令人惊讶-我知道的(整个 SDK 中的)所有示例主要用于 Windows、但我对 IPC 库不太熟悉(它是一个较旧的库)。  我通常将导航器资源用于 IPC 任务。  我在 C:\ti\ipc_3_22_02_11\examples\C6678_BIOS_elf 中看到了这一点:

    #===========  标准宏====
    ifneq (、$(通配符$(XDC_INSTALL_DIR)/XDC.exe)
       #在 Windows 上使用这些
       CP     =$(XDC_INSTALL_DIR)/bin/cp
       echo   =$(XDC_INSTALL_DIR)/bin/echo
       安装=$(XDC_INSTALL_DIR)/bin/cp
       mkdir  =$(XDC_INSTALL_DIR)/bin/mkdir -p
       RM     =$(XDC_INSTALL_DIR)/bin/rm -f
       rmdir  =$(XDC_INSTALL_DIR)/bin/rm -rf
    其他
       #在 Linux 上使用它们
       CP     = CP
       echo   = echo
       安装=安装
       mkdir  = mkdir -p
       rm     = rm -f
       rmdir  = rm -rf
    字节序

    如果您想在 CCS 中构建它们、则需要创建一个项目。  现有的 makefile 文件用于命令行(通常为 gmake)构建。  我会首先尝试构建 w/gmake (在 DOS 中)、看看你遇到了哪些障碍。