This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:检查 SGMII

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614853/66ak2e05-checking-sgmii

器件型号:66AK2E05

您好!

我 有带我的66AK2E05 K2E EVM、它板上有2个以太网端口。 我已将以太网电缆连接到底部端口并将其连接到网络。 我在 Linux 中看到端口 eth0 up、我可以从 K2E ping 任何器件。

 我想66AK2E05具有8端口 SGMII。 那么、如何检查当前正在使用哪个 SGMII 并连接到底部以太网端口?

如何更改 SGMII?

-Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwini、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwini、
    我从技术参考指南中看到这一点并不清楚。 堆叠 RJ45连接器的下部连接器上具有与 SGMII0关联的端口、上部连接器上具有与 SGMII1关联的端口。 每个 SGMII 接口都连接到以太网 PHY。 PHY 的另一侧连接到 RJ45连接器。 这是在 PCB 级别完成的、因此端口不能与任何其他 SGMII 交换。
    此致、
    Bill