请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
大家好、
我想在 Linux 下测试 EDMA。
但内核内部似乎没有 EDMA 测试程序。
因此、我使用了 /Documentation/dmatest.txt 作为最成熟的产品
如下所示:
烟味最重的 echo dma0chan0 >/sys/module/dmatest/parameters/channel Echo 2000 >/sys/module/dmatest/parameters/timeout Echo 1 >/sys/module/dmatest/parameters/iterations Echo 1 >/sys/module/dmatest/parameters/verbose Echo 1 >/sys/module/dmatest/parameters/run
但没有任何输出。
CAT /sys/module/dmatest/parameters/run
N
它似乎是最坏的。 请帮帮我。 谢谢!
BR、
丹尼